Immer mehr Campingbegeisterte nutzen den Aluminium-Profilbaukasten von MiniTec für den individuellen Ausbau ihrer Fahrzeuge. Neben komplett eigenständigen Konstruktionen kommt dabei auch der Wunsch nach fertigen Komponenten auf. Dem trägt MiniTec nun verstärkt Rechnung. Auf der Abenteuer & Allrad Messe im Juni wurden verschiedene Produkte präsentiert, die als Montagekit zum Selbstaufbau oder aber fertig montiert geordert werden können.
Die Wohnkabinen sind als Montagekit zum Selbstaufbau erhältlich.
Wohnkabinen – living in a box
In einer anderen News stellten wir kürzlich die Wohnkabinen unseres Partners NuA Holz-Alubox vor. Aufgrund der großen Nachfrage haben wir uns entschlossen, derartige Kabinen auch als Bausätze anzubieten.
Die Kabinen werden von unseren Konstrukteuren nach ihren Vorgaben und Wünschen geplant und konstruiert. Das MiniTec-Profilsystem bietet hierfür höchste Flexibilität, sodass die Konstruktion exakt an ihr Fahrzeug angepasst werden kann. Sonderwünsche setzen wir nach Möglichkeit gerne um.
Die Rahmenkonstruktion der Kabine besteht aus MiniTec-Aluminiumprofilen sowie den eigens dafür entwickelten Eckverbindern für 90° und 45° Verbindungen. Zur Gestaltung der Außenhaut und Dämmung gibt es verschiedene Möglichkeiten, die von den persönlichen Prioritäten des Kunden abhängig sind. Eine Außenhaut aus Aluminiumblech kann von uns passend mitgeliefert werden. Entspricht die Planung letztlich ihren Ideen und Vorstellungen, erhalten Sie ihre Wohnkabine als Montagekit zum Selbstaufbau.
Klappbett zum Schlafen und Sitzen
Dass platzsparende Komponenten gerade bei Campern extrem wichtig sind, liegt auf der Hand. Deshalb hat MiniTec ein Klappbett entwickelt, welches – wenn es nicht zum Schlafen genutzt wird – auch als Sitzbank herhalten kann. Darüber hinaus verfügt es über einen Auszug für Euroboxen, welche für zusätzlichen Stauraum sorgen.
Das Klappbett besteht aus einem stabilen Rahmen aus MiniTec-Aluminiumprofilen. Am Tag dient es als praktische Sitzbank, am Abend kann es innerhalb von nur fünf Sekunden zum Bett ausgeklappt werden. Das Sitzpolster wandelt sich automatisch zur bequemen Matratze um. Das Klappbett passt in alle gängigen Transporter in VW-Bus-Größe und ist entweder als Basismodul oder mit einem Euroboxenauszug lieferbar (Blendensatz optional) erhältlich. Auf Anfrage kann das Bett in Länge, Höhe und Breite auch nach Kundenwunsch konfiguriert werden.
Der Euroboxenauszug sowie die dazu passenden Blenden aus Birkenholz sind jeweils optional erhältlich. Der Auszug nutzt den Stauraum unter der Sitz- bzw. Liegefläche optimal aus. Die Euroboxen sind entweder über den Auszug oder seitlich im Innenraum entnehmbar.
Das Klappbett besteht aus einem stabilen Rahmen aus Aluminiumprofilen.
Das Euroboxenregal ist in vielen Varianten erhältlich.
Euroboxenregale in vielen Varianten
Stauraum ist in Campingfahrzeugen oft Mangelware. Euroboxen stellen dafür eine überaus praktische Lösung dar. Deshalb bietet MiniTec Euroboxenregalen in vielen Varianten an, die entweder als Montagekit zum Selbstaufbau oder fertig montiert geliefert werden.
Für die leichtgängige Führung der Euroboxen sind Gleitschienen in die Profilnuten eingelassen. Im eingeschobenen Zustand rasten die Euroboxen sicher ein. Verrutschen oder Geräusche während der Fahrt sind somit ausgeschlossen. Optional ist ein passender Satz Blenden aus geölten Birkenholz-Multiplexplatten mit gefrästem Griff und gefasten Kanten erhältlich, sowie eine passende Tischplatte. Die Konstruktion aus MiniTec-Aluminiumprofilen ist individuell erweiterbar. Andere Varianten sind auf Anfrage möglich.
Möchten auch Sie Ihren Camper mit MiniTec-Komponenten ausbauen? Dann erfahren Sie mehr im Flyer. Oder sprechen Sie uns an – wir freuen uns auf Sie!