Mit unseren Aluminium Sonderprofilen realisieren Sie eine Vielzahl an Projekten. Wir bieten Ihnen zu den Aluprofilen der Serien 30 und 45 eine sinnvolle Ergänzung, denn die besten Konstruktionen kennen keine Norm. Aus diesem Grund bieten wir Ihnen Aluminiumprofile an, die von den Standardprofilen abweichen. Unser Produktportfolio wird ergänzt durch einen umfangreichen Service. Dazu erhalten Sie von uns als Alu-Sonderprofil-Shop Unterstützung bei der Auswahl der passenden Produkte. Bei uns finden Sie jedes Aluminiumsonderprofil – einfach und unkompliziert zum besten Preis!
Wir zeigen Ihnen, was unsere Sonderprofile ausmacht und wie diese in unser Baukastensystem integriert werden. Denn auch bei den Alu Sonderprofilen mit unterschiedlichem Profilquerschnitt profitieren Sie von der gewohnten MiniTec Kombinierbarkeit. Mehr erfahren
Die Sonderprofile aus Aluminium finden in vielen Branchen Anwendung und sind aus dem Maschinenbau, der Industrie und oder der Automatisierungstechnik nicht mehr wegzudenken. Auch im Anlagenbau finden die Sonderprofile Anwendung. Durch den zunehmenden Bedarf an Alu Sonderprofilen, wird auch unser Sortiment stetig erweitert.
Typische Anwendungsgebiete von Sonderprofilen aus Alu:
Auch bei der Konstruktion von Arbeitsplatzsystemen und im Messebau spielen die Sonderprofile aus Alu eine große Rolle. Dabei müssen die Profile ein hohes Gewicht tragen. Dazu bringt jeder Arbeitsplatz individuelle Anforderungen mit sich. Mit dem Profil für Höhenverstellungen lässt sich flexibel auf jede Anforderung reagieren. Gerade bei der Gestaltung von einfachen und kostengünstigen Höhenverstellungen von ergonomischen Arbeitsplätzen sind höhenverstellbare Aluminiumsonderprofile unabdingbar. Bei kleineren Schutzeinrichtungen und Konstruktionen, bei denen besonders kleine Aluminiumprofile gefragt sind, können unsere Aluminiumsonderprofile aus beständigem Metall eingesetzt werden. Aluminium besitzt eine hohe Festigkeit und gleichzeitig ein geringes Gewicht, was das Material zu einem besonders tragfähigen Baustoff macht. Die Sonderprofile besitzen eine Temperaturbeständigkeit von -20°C bis über 200°C. Auch eine Vielzahl an Chemikalien können dem Profil nichts anhaben. Jedes unserer Systemprofile ist dafür ausgerichtet, den hohen Belastungen standzuhalten. Denn all unsere Alu Sonderprofile haben eines gemeinsam: Stabilität. Zudem sind alle Spezialprofile beliebig miteinander kombinierbar.
Winkelprofile sind vielfältig einsetzbar. Sie verdanken ihren Namen ihrem winkeligen Profilquerschnitt. Sowohl in der Industrie als auch im Privatbereich finden Winkelprofile oft Anwendung, auch Rechteckprofile sind denkbar. Das Winkelprofil 89 x 89 aus Aluminium dient beispielweise als Vormaterial für Sonder – Montagewinkel. Durch hochwertiges Material werden die Kanten vor Abnutzung geschützt. Unsere Aluminium Winkelprofile sind eloxiert, was sie witterungsbeständig macht, sodass sie auch im Außenbereich eingesetzt werden können.
Das Griffprofil AL findet vor allem bei Türen Verwendung. Auch zur Abdeckung von Stoßkanten, als Tischabschluss oder als Abdeckleisten für Kabel oder Pneumatik Leitungen können die Profile eingesetzt werden. Mit den passenden Abdeckkappen wird das Griffprofil aus Alu vervollständigt. Mit einem Gewicht von nur 0,890 kg/m kann das Griffprofil aus Aluminiumsonderprofilen an jeder Stelle ganz einfach montiert werden. Auch das Griffprofil ist eloxiert und stranggepresst, wodurch das Profil auch im Außenbereich eingesetzt werden kann.
Die Anwendungsfelder für Laufschienenprofile sind weitreichend. Das Laufschienenprofil kann unter anderem für einflügelige oder mehrflügelige Schiebetüren eingesetzt werden. Im Maschinenbau kann es als Profilschienenführung Einsatz finden.
Neben einem umfangreichen Portfolio aus qualitativ hochwertigen Aluminiumsonderprofilen bietet MiniTec eine große Auswahl an Profil-Verbindungstechnik in allen Abmessungen. Mit passenden Verbindungselementen geht die Montage aller Sonderprofile schnell und einfach. Durch die Kombination der Alu Sonderprofile mit Profilverbindungen, Montagewinkeln oder Verbindungsplatten ermöglichen wir die optimale Gesamtkonstruktion.
MiniTec fungiert als langjähriger sowohl als Hersteller, als auch als Lieferant der Alu Sonderprofile und tritt deshalb als Profi im Bereich der Aluminiumsonderprofile auf. Wir besitzen nicht nur ein Lager, sondern sind zudem Spezialist in der Bearbeitung von Metallen mit hohem technischem Anspruch. Dabei setzen wir besonders auf ein Metall: Aluminium. Unser Profilsystem bietet Aluminiumprofile in verschiedenen Profilquerschnitten für jeden Bedarf.