MiniTec Smart Assist - Deutschland Mitte
MiniTec Smart Assist - Süddeutschland
MiniTec Smart Assist - Norddeutschland
Der MiniTec-Baukasten bildet eine ideale Grundlage für die Konstruktion von Förderbändern. Angefangen von den Aluprofilen als Basis für das Gestell stehen alle weiteren benötigten Bauteile in großer Varianz zur Verfügung. Das reicht von den Gurten über Seitenführungen, Stützen und Antrieben bis zu Messerkanten, um nur einige zu nennen. Der Förderband-Konfigurator ermöglicht es Kunden, ohne tiefes technisches Know-how die Spezifikation für das gewünschtes Förderband – die Auswahl aller Komponenten – einfach selbst festzulegen.
Schneller im Ziel
Der Konfigurator reduziert die Angebotszeit und den Aufwand für die Konstruktion erheblich, da alle erforderlichen Dokumente bereits automatisch im Hintergrund erstellt werden. Entsprechend schneller gestaltet sich auch die eigentliche Umsetzung des Förderbandes bei MiniTec und dessen Auslieferung an den Kunden – so dass dieser es schneller nutzen kann. Ganz nach dem MiniTec-Motto „The Art of Simplicity“!
Probieren Sie es gleich aus!
Die Bedienung des Konfigurators ist denkbar einfach. Schritt für Schritt lassen sich die einzelnen Komponenten spezifizieren. Dabei wird der Fortschritt mitlaufend per Preview in 2D oder 3D angezeigt. Jede Änderung ist direkt sichtbar. Eine Plausibilitätsprüfung stellt zugleich sicher, dass keine logischen Fehler gemacht werden und das Band auch in der gewünschten Spezifikation gefertigt werden kann.
Damit der Benutzer auch direkt über den Kostenrahmen informiert ist, sieht er während der Konfiguration stets den bis dahin erreichten Preis. Wichtig: Es handelt sich dabei nur um einen ungefähren Richtpreis, der vom tatsächlichen Angebotspreis abweichen kann. Gleichwohl ist er wertvoll zur Orientierung.
Passt alles, kann der Kunde sich die Konstruktion als Produktdatenblatt (PDF) herunterladen und die Anfrage abschicken. Er erhält daraufhin eine E-Mail mit einem Link zum Online-Aufruf der Konfiguration sowie zu der PDF-Zusammenfassung. Zudem landet die Anfrage wie üblich in seiner Anfragen-Historie, wo er sie jederzeit aufrufen, einsehen und erneut anfragen kann.
Beim Start des Konfigurators werden zunächst generelle Informationen wie Belastungen, Temperaturen oder sonstige Umwelteinflüsse abgefragt. Anschließend beginnt der Anwender mit der eigentlichen Konfiguration, wo er das Fördersystem sowie alle Angaben zu Abmessungen, Seitenführungen, Stützen, Antrieben, Fördergurten und Zwischenblechen festlegen kann.
Im Reiter System kann der Kunde wählen, ob er das Förderband in Ausführung 45 oder 90 möchte. Der Unterschied zwischen diesen beiden Systemen ist, dass bei der Variante 90 ein Profil 45x90F als Basis zur Anwendung kommt (für höhere Tragfähigkeit), bei der Variante 45 hingegen ein Profil 45x45 F. Zudem können hier auch Messerkanten hinzugefügt werden.
MiniTec bietet dem Kunden drei verschiedene Untergestelle, einfach, variable schmal und variabel normal. Hier können die Anzahl der Stützen sowie die Ein- und Auslaufhöhe angepasst werden. Die Einlaufhöhe und Auslaufhöhe lassen sich in einem Winkel bis zu 12° einstellen. Aber auch ohne ein Untergestell lassen sich Förderbänder konfigurieren. Um ein Durchhängen des Fördergurtes zu vermeiden, wird eine Stützrolle automatisch, nur wenn sie erforderlich ist, der Konfiguration beigefügt.
Passt alles, kann der Kunde sich das Projekt mit allen Details als Produktdatenblatt (PDF) herunterladen. Zugleich kann er die Konfiguration in den Warenkorb legen und als Anfrage abschicken. Er erhält daraufhin eine E-Mail mit einem Link zum Online-Aufruf der Konfiguration sowie zu der PDF-Zusammenfassung. Zudem landet die Anfrage wie üblich in seiner Anfragen-Historie, wo er sie jederzeit aufrufen, einsehen und erneut anfragen kann.