Kontaktieren Sie uns
Steffen Schoft
MiniTec Smart Assist - Deutschland Mitte
Tel.  +49 6373 8127 8102
Fax  +49 6373 8127 20
Mobil  +49 160 550 48 32
steffen.schoft@minitec.de
Frank Stattaus
MiniTec Smart Assist - Süddeutschland
Tel.  +49 6373 81 27 623
Fax  +49 6373 81 27 20
Mobil  +49 173 666 9 884
frank.stattaus@minitec.de
André Hintz
MiniTec Smart Assist - Norddeutschland
Tel.  +49 4101 591 830
Fax  +49 4101 591 831
Mobil  +49 171 567 5 216
andre.hintz@minitec.de

Arbeitsplatz-Konfigurator

Einfacher zum Wunsch-Arbeitsplatz!

Der MiniTec-Baukasten bietet eine große Flexibilität, Arbeitsplätze individuell zu gestalten. Ob Höhenverstellung, Portalaufbau, Beleuchtung, Werkzeughalteplatten, Unterschränke oder andere Anbauteile – die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Um Ihnen angesichts der vielfältigen Optionen den Weg zu „Ihrem“ Arbeitsplatz zu erleichtern, steht auf der MiniTec-Webseite ein komfortabler Konfigurator für Sie bereit. Dieser führt Sie Schritt für Schritt durch die Zusammenstellung. Sie benötigen keinerlei MiniTec-Produktkenntnisse, sondern können sich voll auf Ihre Anforderungen und Wünsche konzentrieren!

Probieren Sie es gleich aus!

ZUM KONFIGURATOR

Leichte Bedienung im Fokus

Beginnend mit der Definition des Grundgestells (Maße, Höhenverstellung, Portal, ESD-Fähigkeit, …) geht es weiter über die Bereiche Tischplatte, Unterschrank, Beleuchtung, Ablagekonsole, Monitorhalter sowie Werkzeughalteplatte. Jede Auswahl ist direkt in der Vorschau sichtbar – natürlich in 3D und mit der Möglichkeit, die Konstruktion beliebig zu drehen.

Die Positionierung vieler Anbauteile kann frei verschoben werden, bis sie den eigenen Vorstellungen entspricht. Bei der Zusammenstellung der Komponenten denkt das System übrigens mit – zum einen, indem bei den einzelnen Schritten nur solche Optionen angezeigt werden, die dort auch Sinn machen – abhängig davon, was man vorher ausgewählt hat. Zum anderen wird die Konstruktion auch auf Plausibilität geprüft. Fehler werden im Preview gekennzeichnet – und erst nach deren Behebung kann der Arbeitsplatz in den Warenkorb gelegt und angefragt werden.

Richtpreis inklusive

Damit der Kunde auch gleich über den Kostenrahmen informiert ist, sieht er während dem Konfigurieren stets den bis dahin erreichten Preis. Wichtig: Es handelt sich dabei nur um einen ungefähren Richtpreis, der vom tatsächlichen Angebotspreis abweichen kann. Gleichwohl ist er für den Anwender sicher wertvoll zur Orientierung.

Zusammenfassung im Produktdatenblatt

Passt alles, kann der Kunde sich die Konstruktion als Produktdatenblatt (PDF) herunterladen und die Anfrage abschicken. Er erhält daraufhin eine E-Mail mit einem Link zum Online-Aufruf der Konfiguration sowie zu der PDF-Zusammenfassung. Zudem landet die Anfrage wie üblich in seiner Anfragen-Historie, wo er sie jederzeit aufrufen, einsehen und erneut anfragen kann.

Eine weitere Möglichkeit für den Zugriff auf frühere Konfigurationen besteht übrigens im Konfigurator selbst: Dort können über einen Reiter „Projekte“ alle bisher generierten Konstruktionen eingesehen werden. Möchte man eine als Grundlage für eine abgewandelte Version davon heranziehen, wird ein Duplikat mit einer neuen Projektnummer erzeugt, welches anschließend bearbeitet werden kann.

Schritt für Schritt zum Arbeitsplatz

Downloads 

Arbeitsplatzkonfigurator   (1 MB)