MiniTec SmartAssist 2.9 mit neuem Modul "Externe Aufgaben"Einbindung beliebiger externer Prozesse möglich 31. Januar 2024
Kontaktieren Sie uns
Tel.  +49 6373 81 27 - 0
Fax  +49 0 6373 81 27 - 20
info@minitec.de

Mit der Version 2.9 von MiniTec SmartAssist wird das Werkerassistenzsystem unter anderem um das neue Modul „Externe Aufgaben“ erweitert, das die flexible Einbindung externer Teilprozesse in eine MiniTec SmartAssist Rezeptur erlaubt. Das Ergebnis dieser Programmausführung kann vom Assistenzsystem ausgewertet und Folgeschritte für Erfolg bzw. Misserfolg konfiguriert werden. Das Modul ist also nicht auf eine konkrete Funktion beschränkt, sondern lässt sich äußerst flexibel einsetzen.

Beispielsweise kann innerhalb einer Montageanleitung an einer definierten Stelle die Ansteuerung eines Druckers eingebunden werden, welcher ein individuelles Etikett inklusive Barcode zur gerade montierten Komponente erstellt. Ist das Etikett fertig, kann eine entsprechende Rückmeldung ans System erfolgen, sodass MiniTec SmartAssist mit dem nächsten Schritt der Anleitung fortfahren kann.

Ein weiteres Anwendungsbeispiel ist das Anstoßen einer Testsoftware, welche bestimmte Funktionsprüfungen an der montierten Komponente durchführt und das Ergebnis (i.O./n.i.O.) an MiniTec SmartAssist zurückliefert. Je nachdem erfolgt dann der nächste Montageschritt oder aber es wird zur Fehlerbehebung abgezweigt.

Voraussetzung für die Nutzung des Moduls „Externe Aufgaben“ ist, dass die anzusteuernde Kundensoftware im exe-Format vorliegt, sodass sie aus MiniTec SmartAssist heraus gestartet und abgearbeitet werden kann.