Das MiniTec Baukastensystem mit Profilen, Lineartechnik und Komponenten für viele Einsatzbereiche bietet Flexibilität und Freiheiten für Konstruktionen aller Art. Der Getränkeabfüllbetrieb Raumland hat in Zusammenarbeit mit MiniTec Verpackungsmaschinen mit Förderstrecken entwickelt und realisiert, die sich im täglichen Einsatz bewährt haben.
Der Weinbau verbindet Tradition und moderne Technik. Auch wenn der Wein im Prinzip noch wie vor hunderten Jahren produziert wird, hat sich rund um den Weinbau viel verändert – vom Einsatz von Traktoren bis hin zu automatisierten Abfüllanlagen und Verpackungsmaschinen. Schließlich muss jeder Winzer wirtschaftlich agieren, um am Markt zu bestehen. Ein Traditionsunternehmen ist auch die Firma Raumland; das Familienunternehmen produziert nicht nur seit vielen Generationen Wein, sondern ist auch als Getränkeabfüllbetrieb sehr erfolgreich unterwegs.
Entstanden sind der Getränkeabfüllbetrieb Raumland GmbH und die Sektkellerei Raumland GmbH aus dem ehemaligen Weingut Raumland in Bockenheim in Rheinland-Pfalz. Mit dem heutigen Dienstleistungsbetrieb steht den Winzern und Weingenossenschaften seit 1996 ein kompetentes, engagiertes Team aus Önologen, Getränketechnologen und Technikern zur Seite. Rund fünf Millionen Flaschen werden inzwischen pro Jahr abgefüllt.
Dank der langjährigen Erfahrung im Umgang mit Wein, Sekt, aber auch anderen Getränkearten, können sich Kunden auf die Kompetenz von Raumland verlassen. Das Leistungsspektrum ist groß und umfasst unter anderem die Lohnfüllung von Getränken, bis hin zur Etikettierung und Verpackung, aber auch Arbeiten wie Filtration, Alkoholreduzierung sowie Laboruntersuchungen oder Lagerung der Getränke.
Der Getränkeabfüllbetrieb Raumland hat mit Hilfe von MiniTec das Verpacken von Weinflaschen automatisiert.
Geschäftsführer Sebastian Raumland hat die Programmierung der Anlage übernommen.
Vom Winzer zum Abfüller
„Als Winzer haben wir uns schon seit jeher mit dem Abfüllen von Flaschen beschäftigt“, erzählt Sebastian Raumland, seit zehn Jahren Geschäftsführer des Unternehmens und ergänzt: „Wir sind nicht nur Winzer, sondern auch Techniker. Bereits vor vielen Jahren haben wir die ersten Abfüll- und Verpackungsanlagen entwickelt und gebaut.“ Er selbst hat Önologie und Systemelektronik studiert. „Mein Vater hat ebenso eine Passion für Technik und Maschinenbau, so dass wir seit jeher die Anlagen, die wir benötigen, selbst entwickeln. Obwohl wir viel Know-how mitbringen, brauchen wir einen Partner, der uns dabei unterstützt.“ Den fanden die Pfälzer mit MiniTec.
Die Partnerwahl entscheidet
„Nachdem wir uns nach dem passenden Maschinenbauer und Partner umgesehen haben, fanden wir zum Glück MiniTec“, erinnert sich Sebstian Raumland. Über welch hohes konstruktives Know-how der neue Partner verfügte und welche Vorteile der Profilsystem-Baukasten bietet, stellte sich schnell heraus. In diesem stehen neben den Standardprofilen auch alle notwendigen Komponenten für den Maschinen- und Anlagenbau zur Verfügung. Damit lässt sich alles von Maschinengestellen und Schutzeinrichtungen bis hin zu Fördereinrichtungen und ganzen Anlagen bauen.
Teamarbeit
Inzwischen wurden zwei Verpackungsstationen in Zusammenarbeit mit MiniTec realisiert. Das Konzept für die Anlagen entwickeln Vater und Sohn Raumland aufgrund ihrer jahrzehntelangen Erfahrung. Die Ideen werden in Zeichnungen festgehalten, danach folgt die Bemaßung. Ab hier kommen die Techniker von MiniTec ins Spiel. Mit ihnen besprechen die Raumlands das Konzept der Anlagen, erhalten Tipps für Verbesserungen und Informationen, sowie welche Komponenten aus dem Baukastensystem eingesetzt werden können.
Schließlich hat MiniTec über Jahrzehnte viel Erfahrungen in zahllosen Projekten als Maschinenbauer gesammelt. Danach setzen die Konstrukteure von MiniTec die Konzepte mithilfe der iCAD Assembler Konstruktionssoftware schnell um. Mit dem Stand-Alone-Programm können komplette Anlagen schnell und unkompliziert konstruiert werden, beinhaltet es doch die komplette Bibliothek des MiniTec Profil- und Lineartechnikprogramms.
Die Software erstellt automatische Stücklisten und enthält Konfiguratoren für häufige Anwendungen. Mit automatisierten Planungsroutinen berechnet, konstruiert, ändert und listet das Programm Teile und prüft die Plausibilität der Eingaben.
Die Weinflaschen werden auf einer Förderstrecke zur Verpackungsstation transportiert.
Nach dem Verpacken geht es weiter zum automatisierten Beschriften der Kartons.
Von virtuell zu real
Auf Basis der 3D-CAD-Modelle kann die Anlage überprüft und gegebenenfalls noch verändert werden, bevor die Bauteile bereitgestellt werden. Die Elektroplanung kann MiniTec auch übernehmen, in diesem Fall hatte dies aber Sebastian Raumland ausgeführt und betont: „Die Partnerschaft mit den MiniTec-Technikern ist sehr konstruktiv und unkompliziert.
Wir können entscheiden, wieviel Input von uns kommt und an welchen Stellen uns MiniTec unterstützt. Das Baukastensystem ist für uns eine perfekte Basis.“ So entstand in diesem Jahr in kürzester Zeit eine neue Verpackungsanlage, die mit einer Förderstrecke aus MiniTec- Komponenten ergänzt wurde. Zusätzlich kommen ein Etikettierer, ein Sammeltisch sowie ein Roboter (Cobot) für die Palettierung zum Einsatz.
Effizienz erhöht
Der Einsatz der neuen Anlage hat die Effizienz in der Abfüllanlage wesentlich erhöht: Bislang wurden die Flaschen von vier Mitarbeitern von Hand verpackt, jetzt ist eine Arbeitskraft ausreichend. Die abgefüllten Weinflaschen werden per Förderstrecke zum Verpacken transportiert, dort in einen Karton gesetzt und verschlossen. An der nächsten Station werden die Kartons beschriftet und von einem Roboter auf die Paletten gesetzt.
Das Baukastensystem mit den Aluminiumprofilen von MiniTec kommt auch an anderer Stelle zum Einsatz: „Man kann damit fast alles bauen, was in einem Unternehmen wie unserem benötigt wird. Praktisch ist auch, dass wir –dank dem flexiblen Verbinder – Konstruktionen auch wieder zurückbauen und die Profile wiederverwenden können“, betont Raumland. So einfach und effizient kann Produktentwicklung und eine Zusammenarbeit im Mittelstand funktionieren.
Sie benötigen eine entsprechende Lösung oder einen Lösungsansatz für Ihr Vorhaben? Dann sprechen Sie uns gerne an!