Seit vielen Jahren beliefert MiniTec Feuerwehren mit einem ausgereiften Programm für die Einrichtung von Atemschutzwerkstätten. Im Mai 2024 konnte die Freiwillige Feuerwehr Piding rechtzeitig zum 150-jährigen Jubiläum den Neubau ihres Feuerwehrgerätehauses beziehen und eine neue Atemschutzwerkstatt von MiniTec ihrer Bestimmung übergeben.
Die Freiwilligen Feuerwehren sind gerade in ländlichen Regionen für den Brandschutz, die Technische Hilfe und den Katastrophenschutz unverzichtbar, angesichts von lediglich rund 100 Berufsfeuerwehren in ganz Deutschland. Auch im oberbayerischen Piding gibt es eine Freiwillige Feuerwehr. Zu 80 bis 100 Einsätzen rückt diese jedes Jahr aus, einer der Einsatzschwerpunkte ist die Autobahn A8 München-Salzburg. Von den fast hundert aktiven Feuerwehrleuten sind auch 39 Atemschutzgeräteträger.
Um den Aufgaben einer Freiwilligen Feuerwehr gerecht zu werden, wurde in die Ausstattung und Ausrüstung viel investiert. Neben mehreren modernen Einsatzfahrzeugen begann man 2021 mit dem Neubau eines Feuerwehrgerätehauses. Für dieses benötigte man auch eine neue Atemschutzwerkstatt (ASW). Fündig wurde man hier schließlich bei dem MiniTec-Vertriebspartner „BAS Vertriebs GmbH Brand- und Arbeitsschutz“ aus Planegg bei München. In Zusammenarbeit mit dem regionalen Außendienstmitarbeiter von BAS kümmerte sich MiniTec um das gesamte Projekt „Atemschutzwerkstatt“ auf Basis des Profilbaukastens, von den ersten Gesprächen über die 3D-Konzeption, die Umsetzung bis zur Montage und Inbetriebnahme vor Ort.
Alles passt zusammen in der Atemschutzwerkstatt.
Passgenau installiert
Schwerpunkt der neuen Atemschutzwerkstatt bildet der sogenannte Schwarzbereich, wo kontaminierte Atemschutzgeräte und die dazugehörigen Masken nach den Einsätzen gereinigt und desinfiziert werden. Dank der Flexibilität des MiniTec-Profilbaukastens konnte die Atemschutzwerkstatt ideal auf die räumlichen Gegebenheiten und Anforderungen der Feuerwehr angepasst werden, um so einen ergonomischen Arbeitsablauf zu realisieren. Für eine optimale Logistik innerhalb des neuen Feuerwehrgerätehauses lieferte MiniTec noch verschiedene Flaschenwagen und Rolltische. Die Möbelelemente aus dem Lieferprogramm für die Einrichtung von Atemschutzwerkstätten sind pflegeleicht und zeichnen sich auch durch eine hohe Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit aus.
Peter Haiker, 2. Kommandant bei der Freiwilligen Feuerwehr Piding und verantwortlich für das Projekt, zeigte sich äußerst zufrieden über die Zusammenarbeit mit MiniTec „Die Werkstatt ist, vor allem auch wegen den Möbeln von MiniTec, echt ein Schmuckstück geworden. Wir werden sie auf jeden Fall mit Stolz präsentieren, wenn sie jemand anschauen mag und MiniTec weiterempfehlen.“
Sie benötigen eine entsprechende Lösung oder einen Lösungsansatz für Ihr Vorhaben? Dann sprechen Sie uns gerne an!