Labore sind sensible Arbeitsbereiche, die in vielen Branchen wie der Medizin, der Physik oder dem Ingenieurswesen unverzichtbar sind. Neben der notwendigen Labortechnik werden hier die richtigen Labormöbel benötigt, damit effiziente und sichere Arbeitsabläufe gewährleistet sind. Mit dem MiniTec Baukasten lassen sich alle Arten von Labormöbeln realisieren, und Sie können sowohl kleine als auch große Labore passend einrichten.
Sie haben Fragen oder möchten mehr zum Thema Labormöbel erfahren? Dann sprechen Sie uns gerne an!
Die Labormöbel sind die wesentlichen Elemente eines modernen Labors. Arbeitstische, Rollwagen, Laborschränke und eine Laborspüle sind zum Beispiel Möbelstücke, die sich in der Regel in jedem Labor finden. Stehen Sie vor der Aufgabe, ein Labor einzurichten, ist eine sorgfältige Laborplanung das A und O.
Ein entscheidender Aspekt dabei ist die Laborgröße. Standardlabormöbel sind nicht für alle Platzverhältnisse ideal – gerade in kleinen Laboren kann es dann vorkommen, dass nicht alles hineinpasst, was man in diesem wichtigen Arbeitsraum haben möchte. Natürlich können Sie sich alle Labormöbel individuell nach Maß anfertigen lassen, aber das ist eine überaus kostspielige Angelegenheit. Die perfekte Lösung stellt der MiniTec Baukasten dar, mit dem sich alle Arten von Labormöbeln realisieren und den Platzverhältnissen anpassen lassen.
Die Komponenten des Baukastens sind so konzipiert, dass diese immer zusammenpassen und einfach zu kombinieren sind. Sie können sich also Ihre Laborausstattung so zusammenstellen, wie Sie es wünschen und die Räumlichkeiten es zulassen. Und bei Bedarf lassen sich alle Komponenten natürlich auch wieder voneinander lösen und neu verwenden.
Der Labortisch stellt die Arbeitsgrundlage für die Tätigkeiten im Labor dar. Sie sollten genügend Labortische für Ihr Labor einplanen und auf eine gute Qualität achten. Labortische sollten vor allem stabil und leicht zu reinigen sein. Wichtig ist zudem die Höhenverstellbarkeit, denn eine ergonomische Arbeitsplatzgestaltung darf in Laboren nicht außer Acht gelassen werden. Schließlich verrichten die Angestellten hier regelmäßig Tätigkeiten in derselben Haltung – eine fehlende Ergonomie führt schnell zu Verspannungen, Müdigkeit und Fehlern, was gerade bei Laborarbeiten mit allen Mitteln verhindert werden sollte.
Der Hersteller MiniTec bietet Ihnen deshalb eine große Auswahl an höhenverstellbaren Tischen, die sich ganz einfach auf unterschiedliche Benutzer und deren Bedürfnisse anpassen lassen. Dank diverser, flexibel ausziehbarer Lift-Systeme lassen sich auch die Laborgeräte und verschiedene Utensilien in der gewünschten Höhe anordnen. Mit dem MiniTec Baukastensystem können unsere Tische auch problemlos in bestehende Arbeitsumgebungen integriert werden. Mit den Tischen beugen Sie Ermüdungserscheinungen und gesundheitlichen Problemen effektiv vor, die von Fehlhaltungen und einseitigen Belastungen herrühren.
Höchste Flexibilität bieten wir Ihnen auch bei unseren Rollwagen, die Sie ganz genau so gestalten können, wie Sie es möchten. Mit dem Rollcontainer Baukastensystem lassen sich nämlich individuelle Lösungen aus standardisierten Modulen und einem Portfolio aus Zubehörkomponenten zusammenstellen. Sie können also zum Beispiel die Höhe und Anzahl der Ebenen, die der Rollwagen haben soll, selbst bestimmen.
Flexibilität ist auch bei der Verwendung von Rollwagen in Laboren gegeben: Sie dienen als Ablagefläche für Instrumente, Proben und Utensilien verschiedener Art. Dank ihrer Rollen lassen sie sich jederzeit dorthin verschieben, wo sie gerade gebraucht werden. Selbstverständlich sind die Rollen feststellbar, sodass ein sicherer Stand gewährleistet ist.
Unsere in verschiedenen Größen erhältlichen Laborschränke bieten Platz für alle im Labor benötigten Instrumente und Arbeitsmaterialien. Schränke sind in einem Labor unverzichtbar, denn sie sorgen für eine ordentliche und aufgeräumte Umgebung, die gerade in diesem sensiblen Raum besonders wichtig ist. Unsere Schränke aus lackiertem Stahl sind extrem robust und langlebig; die MiniTec Teleskopführung mit Selbsteinzug gewährleistet ein komfortables Handling.
Gemäß unseres bewährten Baukastenprinzips sind alle Unterschränke auch mit den Tischen kombinierbar. Je nach Art und Nutzung Ihres Labors benötigen Sie darüber hinaus auch spezielle Gefahrstoffschränke, in denen Sie Chemikalien und andere gefährliche Stoffe sicher aufbewahren können.
Eine Werkbank im Labor stellt einen voll ausgestatteten Arbeitsplatz mit Labortisch, Ablageflächen und der nötigen Energieversorgung dar. Mit unserem hochwertigen Energieversorgungskanal werden Stromkabel, Datenkabel und Druckluftleitungen in einer sauberen, geschützten Umgebung untergebracht, wie es in einem Labor unbedingt der Fall sein sollte. Dank der Einstellungsmöglichkeiten unserer Tische und vieler Zubehörkomponenten können Sie Ihre Werkbänke im Labor frei nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen gestalten.
Auch Regale und Wandhängeschränke schaffen Stauraum im Labor und dienen der Aufbewahrung wichtiger Instrumente und Utensilien. Diese Möbelstücke finden Sie bei uns in zahlreichen verschiedenen Formen und Größen.
Für das hygienische und effektive Arbeiten im Labor ist der schnelle Zugang zu Wasser unentbehrlich. Laborspülen sind in verschiedener Ausführung und aus unterschiedlichen Materialien wie Edelstahl oder Keramik erhältlich.
Neben verschiedenen Labormöbeln, die in diesen sensiblen Arbeitsräumen unentbehrlich sind, finden Sie bei MiniTec auch vielfältige Produkte, mit denen Sie Laborarbeitsplätze noch komfortabler und ergonomischer gestalten. Dazu gehören zum Beispiel Monitorträger, bei Bedarf auch mit Ablagekonsolen und Tastaturablagen, sowie Werkzeugträger und Werkzeughalter in verschiedenen Ausführungen.
Gerade in Laboren kommt es auf ein übersichtliches und aufgeräumtes Arbeitsambiente an und dafür ist unser Aufbewahrungszubehör optimal geeignet. Kleine Teile lassen sich ordentlich in unseren Sichtlagerkästen aufbewahren, die in verschiedenen Größen und Farben erhältlich sind. Bei MiniTec finden Sie Labormöbel und Zubehör für Ihren Bedarf. Nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf und lassen Sie sich beraten.
Sie sind neugierig geworden und möchten mehr über die Labormöbel aus unserem Baukasten erfahren? Dann kontaktieren Sie uns jetzt.